This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:PMM31和32

Guru**** 2599665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1434971/msp430fr5994-pmm31-and-32

器件型号:MSP430FR5994

工具与软件:

我们将尽可能使用 LPM3。  因此、在 AM 到 LPM3之间会频繁发生转换。

我想确保我对 PMM31和 PMM32的分析是正确的。

MCLK=SMCLK 以 DCO (在8MHz 上)为时钟源、从不使用 MODCLK。  因此、我们不受 PMM32的影响。

ACLK 由 LFXT 提供(32.768kHz)。 一些计时器和看门狗在 ACLK 上运行。

使用 SMCLK 的模块:

  •  SPI 主器件
  •  I2C 主器件
  •  端口号
  •  计时器
  •  ADC

SPI 和 I2C 作为主器件、这些模块只能在开始传输时请求时钟、显然只能在 AM (活动模式)下发生->无风险。

计时器:只能从 AM 启动/停止。  ->无风险

ADC:用于从 AM 启动的单次转换模式。  ->无风险

ADC:DMA 由一个运行关闭 SMCLK 的定时器触发。  ->无风险

UART:Rx 可随时发生。  ->潜在威胁

我缺少什么吗?