This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:无需额外的硬件多路复用器即可自动读取两对传感器

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1438143/msp430fr6047-automatic-read-of-two-pair-of-transducers-without-extra-hardware-multiplexer

器件型号:MSP430FR6047

工具与软件:

您好、专家。

Im 已经在使用 MSP430FR6047、读取从一对换能器收集的数据、即准确的数据。 尽管如此、我希望通过额外的一对传感器对该读数进行仔细检查。 我的问题是、是否可以使用该微控制器设置双读数?

我的意思是、是否可以自动从一对传感器读取数据、然后从连接到其他引脚的另一对传感器读取数据、而无需使用额外的硬件多路复用器?

(蓝色图表示管道、我正在读水流速。 Im 目前仅使用一对传感器读取水流速率)

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    恐怕不是。 如果您需要在设计中应用第二对换能器、则需要使用外部电路来实现这一点。  

    此致、

    Cash Hao