This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:无法使用 MSP FET 刷写 MCU

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043, UNIFLASH, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1424639/msp430fr6043-not-able-flash-the-mcu-using-msp-fet

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHMSP-FET

工具与软件:

您好!

我无法使用 MSP FET 将固件刷写到 MSP430FR6043 MCU。 它以前工作正常,但现在突然它不像例外的工作。 但是、同一 MSP FET 可与其他板正常配合使用。

已使用另一个板验证 MSP FET 是否工作正常。   问题板无法使用 Uniflash 进行检测。

当我使用 CCS 在相关电路板中刷写固件时、会出现以下错误。

即使在复位 MCU 后、仍然会遇到相同的问题。

此致、

Sarwath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarwath、

    您是否曾尝试使用另一个 MSP-FET 连接此 MCU?

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!

    我已经尝试过这些功能、但值得注意的是将固件刷写到 MCU 中。

    MSP430FR6043处于砖型状态时如何复位。

    现在、MSP430FR6043 EVM 中也出现了同样的问题。 在 EVM 中、当我刷写固件但未进行刷写时、LED1会持续闪烁。

    此致、

    Sarwath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 MSP430FR6043 EVM 中、我们更换了 MCU 并尝试刷写固件。 更改 MCU 后、Uniflash 能够检测到 EVM 并成功刷写固件。  

    您能帮助理解这个问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您的芯片已经失效了。 你能告诉我,在死前,这块芯片正在发生什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是在刷写代码时发生的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为芯片的基本配置被擦除、然后刷写出现了问题、这种配置不再具有数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何使芯片从这个问题中恢复。 它在不断地发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 MSP-FET 刷写固件。 由于该问题、我无法在 UNIFLASH 和 CCS IDE 中检测到我的 MCU。

     在基本配置被擦除时如何复位/恢复 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉这么晚才回复。 因为有一些错误导致我的帐户无法接收来自 E2E 的消息。

    一旦基本 MCU 被擦除、您就无法再恢复它。

    此致、

    Zoey