This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5041:有关使用 MSP430FR5041开发流量传感器的查询

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5041, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1439398/msp430fr5041-inquiry-about-developing-a-flow-sensor-using-msp430fr5041

器件型号:MSP430FR5041
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6047

工具与软件:

大家好、我有一个问题。

我喜欢 MSP430FR5041的小封装、因此我计划开发一种采用它的流量传感器。

我修改的电路图和固件是否有效 MSP430FR6047 有什么好处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、 MSP430FR5041只有32kB 的 FRAM 大小。 USS 库通常需要大约20+KB 的内存。 没有更多空间存储应用程序代码。 我建议改用 FR5043。  

    您可以将 UltrasonicWaterFR604x_02_40_00_00的水表演示代码与 FR6043项目一起移植。  

    此致、

    Cash Hao