This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:关于温度传感器

Guru**** 2563290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1438425/lp-mspm0g3507-regarding-temperature-sensors

器件型号:LP-MSPM0G3507

工具与软件:

你好。

能否介绍一下温度传感器?

我在下面的 URL 中查看了 SDK 示例程序、发现有一个注释与程序不匹配的器件。

dev.ti.com/.../nodeContent

/*
*将 TEMP_SENSE0结果转换为等效电压:
* Vtrim =(ADC_VREF_VOLTAGE*(TEMP_SENSE0 -0.5))/(2^12)
*/

qVTrim =_IQ15div (_IQ15mpy (_IQ15 (DL_SYSCTL_getTempCalibrationConstant ())-
_IQ15 (0.5))、_IQ15 (ADC_VREF_VOLTAGE))、((uint32_t)(1)<< 27);

  • 1<<27正确吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kei、
    公式/注释 不 匹配、因为此处使用的数据的格式设置为使用我们的数学加速器。 修改代码使其不使用我们的数学加速器(使用 TRM 中的常规公式或注释、也称为 AKA)应该会得到相同的结果。 请注意、您需要相应地更改每个变量、因此我建议从 TRM 中学习公式。
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我懂了。
    我会仔细研究 TRM。