This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120和 CC110x 网状网络

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1438329/cc1120-and-cc110x-mesh-network

器件型号:MSP430FR5989
Thread 中讨论的其他器件:CC1120

工具与软件:


我们需要设计一个基于868MHz (27dB PA)的新系统、其中包含434Mhz 窄带(CC1120)和网状网络(CC110x+FEM)
它们可以在自己的天线(有线或 PCB)上工作、但不会相互干扰。
434Mhz 不知道868MHz、反之亦然:有一个基于 Linux 的 SOM 控制该模块、但该模块只是接收/发送数据到 SOM、而模块本身组织射频部分。
我不确定:将会发生什么情况、如何避免? 例如、如果434Mhz 发送的内容和868MHz 收到的内容:434Mhz 谐波不会损害该过程吗?
这可能是特殊应用。 434和868可以同时存在,你可以帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此帖子最初发布在 MSP 论坛中、但与我们的无线连接产品相关、因此重新分配时出现延迟。 我们将在本周(星期一或星期二) 1-2天内回复。

    此致、

    Zack