This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6775A:Msp430f6775a

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1434060/msp430f6775a-msp430f6775a

器件型号:MSP430F6775A

工具与软件:

您好!

我想了解一下外部晶体或 XT1模式。 何时将 XT1设为 FLL 基准的默认值?何时将 XT1设为启动时、XT1设为关闭时是否工作? 还是有 REFO? 我注意到了默认配置、OFC 标志默认设置、当 CLKED 且仍然将 XT1 OFF 设置为1时、标志不会设置回 FAULT。 因此、即使默认配置使用 XT1、但在启动时设置为1、我也会感到困惑。与默认配置不使用 XT1、而使用 REFO 相比、还是? xcap 还定义了我在 XIN 和 XOUT 上外部连接的电容? 因为我注意到当 XT1off 位为0时、它对是否设置没有影响、所以外部晶体是打开的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter、很抱歉我尝试遵循这里的问题、您问是否在默认配置中使用了 XT1? 您能否澄清您提出的问题?

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我问默认配置是否真的很重要。 我是说 XT1应该用作 ACLK 的默认值、但是如果将其设置为默认值、它可以在 XT1OFF 默认设置为1时正常工作、这意味着它是关闭的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、彼得、好的、我现在明白了。  任何外设模块发出的时钟请求都会引起 始终关闭信号被覆盖、但不会改变始终关闭控制位的设置。 因此、无论 XT1OFF 位状态如何、如果外设使用它来提供 ACLK、MCLK 或 SMCLK、则 XT1应保持开启。 您可以在 参考手册 (第5节)中找到有关这方面的更多信息。

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 是否有任何选项可以验证时钟是否确实是 ACLK 的源(即使该位仍处于关闭状态)? 或者只是该时钟源的寄存器中的中断标志是关闭的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Peter、我认为基于操作模式以及参考手册中列出的场景。 您还可以在运行期间尝试从 UCSCTL4寄存器中读取来检查 CLK 的源。