This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:仿真器固件更新失败

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1434561/msp430fr5969-emulator-firmware-update-fails

器件型号:MSP430FR5969
Thread 中讨论的其他器件:MSP-FET

工具与软件:

我有一个遗留问题。 我正在尝试用一个旧的适配器 工作、但仿真器很旧、无法用于较新版本的 CCS。 遗憾的是、我只能让它玩 CCSv6。

当调试会话在 CCSv6中启动时、出现一个窗口、显示"... MSP430调试接口需要固件更新..."。 点击"Update"按钮后、将显示一个带有加载条的小窗口、窗口中不能继续显示任何其他内容、随后每个 CCS 窗口都关闭、不显示任何情况。

我查看了这里、但提到的 URL 似乎不再处于活动状态: CCS 6.1.3更新 TI 仿真器时出现问题- Code Composer Studio 论坛- Code Composer Studio ︎- TI E2E 支持论坛

我想知道、是否有人可以指导我解决此问题、或者是否有方法手动更新仿真器固件?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    这是非常旧的 CCS 版本。

    我正在尝试 使用一个旧的适配器、但仿真器是旧的、无法使用更新版本的 CCS

    您使用的是哪种硬件板?

    我现在不在办公室、所以或许下周我可以尝试一下并获得更多反馈。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第430章一个男人 我联系了 Elprotronic。  它有点旧、不再更新、不用于开发/调试目的、而是用于生产编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    好的、我没有这个板。

    也许您可以在这里截取一些屏幕截图、帮助我们了解发生了什么。 这种 表现与上一线程略有不同。

    不幸的是、这对我们来说已经太旧了、我将联系软件团队、查看任何可以帮助解决此问题的说明。

    另一方面、我建议您使用 Launchpad 中的 MSP-FET 或 eZ-FET 进行调试、这应该适用于任何版本的 CCS。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sal、

    当我开始调试过程时、会显示下面的窗口。 CCS 在点击 UPDATE 按钮后自行关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    很抱歉迟到了响应。 我上周不在办公室。

    我将向软件和工具团队转发任何可能有用的说明。

    B.R.

    SAL