This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2475:原理图审阅

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2475, TPS56528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1437193/msp430fr2475-schematic-review

器件型号:MSP430FR2475
主题中讨论的其他器件: TPS56528

工具与软件:

您好、TI 团队:  

我们正在设计基于 MSP430FR2475 MCU 的产品。  

我们在基于 MCU 的设计中使用了 TI 降压 TI USB PD 控制器。  

请查看合并的原理图并分享您的反馈

降压转换器设计需特别注意、以降低纹波电流和电压。 (电感器尺寸是一个约束、增加的电感器尺寸不能超过现有尺寸的+/-10%)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garmia:

    我没有看到随附的原理图。 我建议将原理图发送给您的 TI 销售代表或现场应用工程师、他们可以将原理图发送给所有适当的团队(我只能处理 MSP430FR2475相关连接)。

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:  

    我无法在此处插入文件、我已就此问题将电子邮件共享给 TI、我可以将您循环访问并共享文件。  

    您能提供邮件 ID 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garima、您好!

    l-ledbetter@ti.com

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!  

    我看了您的问题、请查看该问题的第一封电子邮件中随附的示意图并分享您的反馈。  

    此外、如果您需要有关 TPS56528 (我们的基准仿真)的帮助、请访问。 我们正在讨论的同一个问题是我们的电子邮件、但我们没有收到富有成效的回复。  

    问题主要在于 webench 仿真给出了错误的开关频率、数据表中仅提到支持650kHz、但针对790kHz 生成了报告。  

    我们需要根据我们的用例将该降压仿真报告分享给客户、但该报告至今仍在等待一个多星期。  

    请您检查一下、如果需要我提供任何信息、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garima、您好!

    我已经回复了你的电子邮件。

    对于 TPS56528、如果您尚未通过 TI 员工的电子邮件进行处理、我建议您为该信息创建另一个 E2E 帖子。 我只能在 MSP 器件方面提供帮助。

    此致、
    Luke