This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2475:MSP430FR2475TPT || I2C 和 PWM 支持我们的 GPIO

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1442073/msp430fr2475-msp430fr2475tpt-i2c-and-pwm-support-our-gpio

器件型号:MSP430FR2475

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:  

在我们的设计中、我们使用了两个 MSP430FR2475TPT 微处理器时、两个 MCU 共享的两个 GPIO 引脚: P1.2 P1.3. .

I2C 支持

根据数据表、 P1.2 可按所示配置 I2C_SDA (数据线)、和 P1.3. I2C_SCL (时钟线)。 其中一个微控制器将被设置为 主站参考设计 而另一个将是 从机 并且我们计划使用 I2C 连接两个 MCU。 您能否确认 MSP430是否将在这些引脚上支持 I2C 通信以及它们是否可用于 I2C?

PWM 支持

数据表也指出了这一点 P1.2 P1.3. 每一侧所能生成的电力 PWM 各个位。 我们的计划是连接 MCU1的 P1.2 最终目的 P1.2或 P1.3 的值 MCU2 而其他引脚则相反。 您能否确认这些 GPIO 引脚是否将支持 PWM 输出以及此设置是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    表9-23 (端口1引脚功能)似乎涵盖了所有内容。

    只是您似乎想要在同一器件上同时对 I2C 和 PWM 使用一个引脚。 这充其量是个棘手的问题。 最好在具有如此多引脚和 PWM 输出的器件上跳过。