This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAPTIVATE-FR2676:CAPTIVATE-FR2676 MCU 板上的 LED 有时无法亮起。

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: CAPTIVATE-FR2676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1441447/captivate-fr2676-the-leds-on-the-captivate-fr2676-mcu-board-are-not-turning-on-sometimes

器件型号:CAPTIVATE-FR2676

工具与软件:

CAPTIVATE-FR2676 MCU 主板上的 LED 有时不会亮起、有人能帮助我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否使用示波器来检查问题在于 MCU 不输出高电压或 LED 是否损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它先前正常工作、现在我只能看到 CapTIvate BSWP 编程器上的 LED 在闪烁。 在 CapTIvate 设计中心工具中、MCU 似乎已连接、但 LED 指示灯现在未亮起。

    LED1有时会亮起、但此时未检测到任何触摸、并且 LED2和 LED3未亮起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、您能直接更改代码以点亮这3个 LED 吗? 然后使用振荡器或万用表检测 GPIO 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、现在起作用了

    感谢您的支持