This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:接收多个错误组帧字符(0xFF)

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1438826/msp430fr2433-receiving-many-error-framing-characters-0xff

器件型号:MSP430FR2433

工具与软件:

工具:CCS 12.7.1

大家好!

我正在使用两个 LoRa E32模块进行通信、其中一个发送温度/湿度数据、而另一个接收到数据、但输出不发送回。

它在一段时间内正常工作、但是后来发送方收到很多组帧错误字符(0xFF)、并且接收端不再接收数据。

使用过该硬件的人对此有任何了解? 这些模块通过 UART 进行通信、我使用其中的软件调整代码。

感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ítalo Moraes

    您能否就  LoRa E32模块的详细信息发表评论? 例如生产线。

    我是否知道 此模块上是否使用了 MSP430FR2433?  

    是 MSP 产品的 LoRa E32模块吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、李!

    当然可以!

    LoRa 模块是 EBYTE 的 E32 900T20D、它们不是 MSP 产品。

    该模块采用 LoRa SX1276芯片、我们可以使用 UART 协议与其进行通信。

    发送器端由一个具有 DHT11的 MSP430FR2433和一个 EBYTE 组成。 接收器侧仅包含通过 USB 到 TTL 转换器连接到计算机上的另一个 EBYTE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Ítalo Moraes

    请您解释  DHT11和 EBYTE。 我不熟悉 LoRa。

    谢谢