This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2475:TI 参考设计中的固件升级功能

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, MSP430FR2475, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1437709/msp430fr2475-firmware-upgrade-feature-in-ti-based-design

器件型号:MSP430FR2475
主题中讨论的其他器件:TPS65988、、、 MSP-FET

工具与软件:

您好、TI 团队:  

我们正在设计一个集线站、它具有两个主要控制器。  

1. TPS65988 -用于协商的 USB PD 控制器  

2. MSP430FR2475 -用于控制扩展坞操作的低功耗 MCU。  

我们需要了解如何在我们的产品中整合上述器件的固件升级功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Garima Dubey

    BSL 支持  MSP430FR2475 、以提供固件升级功能。

    请查看 MSP430 FRAM 器件引导加载程序(BSL)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、李晓东

    您能否指导如何进行此升级? 因为在我们的硬件设计中无法通过 LAN 进行 OTA 访问。 我们的要求是 在不使用 MSP-FET 调试器的情况下通过任何串行接口(例如 UART)在 MCU (MSP430-FR-2475)中进行固件升级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    >>我们的要求是 在 MCU (MSP430-FR-2475)中通过任何串行接口(例如 UART)进行固件升级、而无需使用 MSP-FET 调试器。

    BSL 接口是 UART 和 I2C (不带) MSP-FET 调试器

    Thansk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、李晓东

    根据文档、可以使用 UART 来升级固件。 是否有适用于同一个器件的任何示例代码? 我们还在寻找可以在访问和执行 MSP430-FR-2475 MCU 中固件升级之前实现的安全性。 您能否提供同样的指导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong  

    您能否检查并确认我们将在 MSP430FR2475中使用哪个 UART 端口进行此闪存?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请查看MSP430FR247x 混合信号微控制器数据表(修订版 C)的9.5引导加载程序(BSL)章节

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、李晓东

    根据文档、可以使用 UART 来升级固件。 是否有适用于同一个器件的任何示例代码? 我们还在寻找可以在访问和执行 MSP430-FR-2475 MCU 中固件升级之前实现的安全性。 您能否提供同样的指导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Nitish kareliya

    请查看 MSP430 MCU 开发指南手册(修订版 A) 的第19页"引导加载程序(BSL)这是一个软件升级程序、出厂时存储在闪存或 ROM 中"

    请查看 MSP430 FRAM 器件引导加载程序(BSL)用户指南 https://www.ti.com/lit/pdf/slau550 和有关 BSL 的其他参考文档

    谢谢