This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:MSP430FR5969IRGZT 存储温度问题

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1441307/msp430fr5969-msp430fr5969irgzt-storage-temp-question

器件型号:MSP430FR5969

工具与软件:

大家好、客户必须 在150°C 下将 MSP430FR5969IRGZT 器件固化1小时(器件未通电)。 数据表显示、贮存绝对最大值为125C。 TI.com 上的器件认证摘要显示 TC 在-65°C 至150°C 温度范围内完成、而 HTSL 在150°C 温度范围内1000小时完成。

在客户生产线上、150°C 下固化了9次未通电的部件是否存在任何可靠性问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kannan:

    我仔细检查了温度数据、 是的、在我们的数据表上、最高温度为125°、我认为我们在使用 MCU 芯片时应该参考数据表。 但是、您能 和我分享一下" TC 在-65°C 至150°C 完成、HTSL 在150°C 1000小时完成"描述的图表和网站页面链接吗? 我可以为您再次核对。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janz、它位于产品页面的质量摘要中。 向下转到可订购产品部分、滚动到最右侧、然后点击质量摘要和可靠性数据。 这将为您提供针对器件完成的鉴定测试。 这是紧急情况、请确定优先级。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、我是*非* TI、因此这不是"官方"

    为了加速故障速度、应在超出数据表所述条件的条件下执行可靠性测试、并且根据样本大小和条件、*可能*允许某些故障。

    这些测试可以确保您在数据表条件下安全地使用器件、至少持续100万小时、给定或花费一个小时左右。 8^)

    因此、TI 保证您可以将这些器件无限期地存储在125单元中。 超过此值、您就可以在任何时间使用低功耗器件。 他们会在一个小时左右的150时失败吗? 可能不需要。 但我非常确信、如果他们*做不到*、那取决于您、而不是 TI。

    TL;DR;

    绝对最大值遵循陶器谷仓规则,如果你超过它们,它打破,你买它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢 Keith 的回应。 Kannan、请参阅我在电子邮件中的回复。

    此致、

    Janz Bai