This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:需要+5 USB?

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1441841/msp430f5529-5-usb-needed

器件型号:MSP430F5529

工具与软件:

如果我不使用 USB 功能、是否仍然需要+5V 电源?

我希望保持3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 Launchpad?

    通常不能移除跳线以将调试器与电路板的其余部分分开。 但请检查原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计的复杂性。 我现在将使用 launchpad 进行开发、但完成的设计将不会有 USB。

    但让我问这个问题:

    1) 1)如果我包含 USB、是否可以直接从 USB 端口对 MSP430进行编程、而不使用 EZ lite 芯片?

    2) 2)还可以使用两线制编程端口与完整 JTAG 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)是的,你可以。 您可以通过 USB BSL 对器件进行编程

    2)是的,你可以。