This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:查询 LC 传感器与转子距离。

Guru**** 2930960 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989, TIDM-3LC-METER-CONV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1442538/msp430fr6989-inquiry-about-lc-sensor-to-rotor-distance

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件: TIDM-3LC-METER-CONV

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在使用 MSP430FR6989开发水表。

参考设计文档(TIDM-3LC-METER-CONV)说"将转子光盘设置为距离传感器板5mm 并关闭电机"。

但是、当将该距离更改为3~4mm 时、ESI 校准不稳定。

1.我们应该将 LC 传感器和转子之间的距离保持在5mm 吗?

2、如果距离设置为3-4mm、如何进行 ESI 校准?

3.是否有寄存器设置 LC 传感器与转子之间的距离?

谢谢  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.校准过程与距离有关。 如果他们在5毫米处进行校准,那么校准后,该仪表只能在5毫米处进行校准,因为该仪表只能在5毫米的距离处进行校准。  

    2.通常,使用较短的距离不会导致额外的问题。 在这个小于5mm 的距离下、通常不需要额外的校准过程。 提供了一个 ESI GUI、可帮助客户评估其仪表。 您可以让客户试用它、检查它是否可以帮助客户开发其仪表。  https://www.ti.com/tool/FLOWESI-GUI

    3.没有寄存器设定  LC 传感器和转子之间的距离。

    此致、

    Cash Hao