This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:SS 管道测量

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01486

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1442291/msp430fr6047-ss-pipe-measurement

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件:TIDA-01486

工具与软件:

大家好!

我通过 PVC 管成功测得的结果良好、但我知道、由于信号衰减、使用不锈钢(SS)管更具挑战性。

目前、我正在试验一个85mm 的不锈钢管。 我认为我已确定"正确"信号波瓣。 具体来说、在启动脉冲后、我看到29 μs 处有波瓣、我怀疑这对应于沿管道壁移动的激励脉冲。

此外、我还在93 μs 观察到了较晚的波瓣。 但是、该信号非常弱、并且不能完全重复。

为了改善结果、我USS_ALG_CALIBRATED_DNS_DC_OFFSET按照另一个主题中的建议启用了设置、因为实现较强的增益在这种情况下似乎至关重要。

是否有人有提高不锈钢管信号强度或测量精度的提示或技巧? 欢迎您提出任何建议!