This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:当 AVSS 被连接至-2.5V 时的 ROSC 值

Guru**** 2608535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1441428/msp430i2041-rosc-value-when-avss-connected-to--2-5v

器件型号:MSP430I2041

工具与软件:

MSP430数据表说明了 在 ROSC 和 AVSS 之间连接建议的电阻器、以便在外部电阻器模式下运行 DCO。 在内部电阻器模式下运行 DCO 时、将 ROSC 连接到 AVSS。

现在我使用内部电阻器模式、因此我通过0r 电阻器将 ROSC 连接到 AVSS、以便与此建议一致。

但我在数据表中发现了另一个词、即 不要在 ROSC 上施加外部直流负载或电压。

因为在我的设计中、AVSS 连接到-2.5V、以实现-2.5V 至2.5V 的测量范围。 在这种情况下、ROSC 本身施加-2.5V 的电压。  

是不是错了?

在电路板上、我发现-2.5V 电源电流高于预期。 是因为这种连接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该将 AVSS 连接到 GND。 请检查 AVSS 和 VDD 之间的电压是否应在2.2V 至3.6V 范围内。 您的设置超出规格。  

    这是 SD ADC 输入范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设 AVSS 至 GND、VCC = 3.3V、在本例中、测量范围是-1V 至3.3V? 这也将超过3.6V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是测量范围:

    您指出的范围是不使器件放电的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 AVSS 连接到 GND、将 VCC 连接到3.3V、VID 为-0.928V 至0.928V、对吗? 无需在 MSP430上施加负电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 这就是我的意思。