This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-CAPMINI:EVM430-CAPMINI 评估模块上的 CapTIvate HID 桥控制器(MSP430F5510IRGZT)的固件二进制文件

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2512, EVM430-CAPMINI, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1430974/evm430-capmini-firmware-binary-for-captivate-hid-bridge-controller-msp430f5510irgzt-on-evm430-capmini-evaluation-module

器件型号:EVM430-CAPMINI
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2512、、 MSP-GANGUNIFLASH

工具与软件:

我正在尝试复制 EVM430-CAPMINI 触摸评估模块的 CapTIvate HID 桥(MSP430F5510IRGZT)适配器部分。 如果您能为我提供 EVM430-CAPMINI 板上使用的 HID 桥控制器的固件二进制文件、将非常有帮助。 我的 HID 适配器电路是 EVM430-CAPMINI 模块上提供的 HID 桥的克隆电路、因此 EVM430-CAPMINI 评估模块上使用的生产固件二进制文件应该可以正常使用(请参阅随附的原理图)。 该桥接模块用于将我们基于 MSP430FR2512的 CapTIvate 触控电路连接到 TI 的 CapTIvateDesignCenter   应用、以进行校准和测试。

最新动态:

最后、我有机会测试提供的固件。 当尝试使用 MSP-Gang 编程器为 MCU (MSP430F5510IRGZT)刷写固件时、显示以下警告和错误、

错误396:警告:文件中的代码超出所选 MCU 的范围

错误386:代码超出所选 MCU 的范围。

请在下面找到 Gang 编程器设置、

我想知道提供的固件 TI_MSP_HIDBRIDGE__1_00_03_00__CAPTIVATE-PGMR.txt 是否 适用于此 MCU。 如果有人能帮助我解决这个问题、将会大有帮助。

谢谢!

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不出来。" 对于二进制文件、您是否可以直接使用 eZ-FET 或 MSP-GANG 从其中一个 EVM430-CAPMINI 文件读取映像。 它会更简单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图如下所示、

    EVM430-CAPMINI 参考原理图。 我已经做了一些小的修改、包括升级到 USB 类型 C 和'Y1'谐振器(EVM 板使用过时的元件)。 下面还提供了修改后的原理图。 我认为我的修改不需要固件更新、如果我的理解是正确的、EVM430-CAPMINI HID 控制器上使用的生产固件应该正常工作。 如果 TI 能共享 EVM430-CAPMINI 电路板上使用的 HID 控制器固件、将不胜感激。

    我将按照您的建议尝试执行固件转储。 我不熟悉 MSP 控制器、我想我可以在网上找到一些资源来处理 MSP 控制器上的固件转储。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 eZ-FET 或其他可以使用 Uniflash 调试 MSP430的工具从 JTAG 端口读取器件存储器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢快速响应。 我在旅行时无法访问硬件。 我们只提供 MSP Gang 编程器。我希望 MSP Gang 编程器也可以执行存储器转储、或者我是否应该按照您的建议订购 eZ-FET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP-GANG 也可以做到这一点。 它只是 MSP430。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、正如建议的那样、我能够使用 MSP- GANG 编程器读取演示板 HID 固件、并在我的硬件上对其进行了测试。 工作正常。 请为通过相同路径的任何人查找附加固件。

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_Captivate_5F00_HIDBRIDGE_5F00_MSP430F5510.txt