This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:暗模式 CCS v12.8颜色问题

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1439294/msp430fr2676-dark-mode-ccs-v12-8-color-issues

器件型号:MSP430FR2676
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

 我选择了暗模式主题。 现在,我有2个问题的颜色,使文本阅读可见性如此糟糕和不可读(参见附加的图片)。首先是一个文本在键入时自动高亮显示。 第二,如果我双击任何文本后焦点被删除所有其他文本有奇怪的黄色类型的背景与白色的前景和主函数有白色的背景与白色的前景文本使阅读困难。 如何更改此信息? 我尝试过"Windows->Preferences->General->Appearances->color and fonts"。  但我不知道哪一个是改变太多的选择。

 期待您的回复。

此致、

 Vijay Gohil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    坦率地说、我们的暗模式支持不够理想。 请注意、我们有一个基于 Theia IDE 的新环境、称为 CCS Theia。 它的暗模式支持要好得多。

    https://dev.ti.com/tirex/global?id=CCSTUDIO-ACADEMY

    我们基于 CCS Eclipse 的环境已弃用、以支持 CCS Theia。 另请注意、所有将来基于 Theia IDE 的 CCS 版本、包括即将发布的 CCS 20版本。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

     "CCSTUDIO"和"CCSTUDIO-THEIA"之间的区别是什么。 期待您的回复。

    此致、
    Vijay Gohil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCStudio (CCS) 目前是指我们的 CCS Eclipse 环境。

    CCSTUDIO-THEIA (CCS Theia) 目前指的是我们的 CCS Theia 环境。

    关键字是"当前"。

    CCS 12.8.1是 CCStudio 的最后一个版本、将基于 Eclipse。 下一个版本的 CCStudio (v20)将基于 Theia、类似于 CCSTUDIO-THEIA。

    因此、CCSTUDIO-THEIA 产品将在 CCS Theia v1.5.x 后停产、而基于 Future Theia 的 CCS 将回滚到主 CCStudio 系列中。

    请访问 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/CCSv20/