This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2153:需要技术支持

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1443893/msp430g2153-require-technical-support

器件型号:MSP430G2153

工具与软件:

您好!

通过整合上述微控制器(或任何新部件)、我们进入了制作电源逆变器电路的设计阶段。 由于我们是这种电力电子设计的新手,如果您能提供一个本地技术支持人员(或团队)联系人,这将是一个很大的帮助。 面对面的会谈将解决初始阶段的许多复杂和麻烦。

请提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anoop、

    如果您需要离线支持、请联系 FAE。 如果需要在线支持、可以在 E2E 上使用芯片时发送问题、我们的技术支持专家将在24小时内回复您

    此致、

    Janz Bai