This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2153:针对成本优化的技术支持、汽车逆变器(最低数量-每年25000个)

Guru**** 2979260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1444653/msp430g2153-technical-support-for-cost-optimization-automotive-inverter-qty---25000-annum-minimum

器件型号:MSP430G2153

工具与软件:

您好!

通过整合上述微控制器(或任何新部件)、我们进入了制作电源逆变器电路的设计阶段。 我们利用 TI 的参考设计作为基础设计。 根据概念级别评估、单价太高、几乎达到目标成本的200%。 我们正处于探索降价的阶段、可能是一个不同的微级或功率级。 我们需要技术支持,最好是在我们的办公室在 Coimbatore 讨论或远程连接将会有所帮助。  

请提供支持。

Anoop R S

UI 桥接器解决方案

+91 9497273030

Coimbatore,

印度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anoop、

    1)。 如果您需要价格支持、请联系我们的销售或营销部门。

    2)。 如果您需要技术支持、请联系我们的 FAE。 在设计时、FAE 可以为您提供有关具体详细问题的公共信息。 如果您在初始构思阶段有一些一般性问题、也可以联系我们的 FAE 或提交 E2E 帖子。

    3)。 您可以考虑尝试使用 MSPM0产品吗?

    此致、

    Janz Bai