This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:HID 桥已连接--正在等待设备

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1443965/evm430-fr6047-hid-bridge-connected----waiting-for-device

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

我刚刚收到 EVM430-FR6047板、按照用户指南对器件和 GUI 进行了设置、但仍然无法正常工作。

首先、我 Water_Demo_使用 UniFlash 8.8.1将"MSP430FR6047EVM_USS_UniFlash LPM_02_40_00_00.txt"映像刷写到电路板上。 但是、当我尝试通过 Windows 11上的 GUI (USS-02_40_00_00)连接电路板时、它会显示:"HID 器件已连接、但无法连接。" 我还尝试在 Ubuntu 环境中连接它,但错误更改为"HID Bridge connected-- waiting for device"。

我还尝试将超声波换能器与板连接/断开、没有任何变化。  现在 LED 看起来正常:D101和 D201亮起、D202闪烁。

我已经查看过论坛上的其他相关问题、但没有任何解决方案可以解决该问题。  

是否有人知道如何解决此问题?

非常感谢!

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 

    在您的 EVM 上、没有用于 RXD 和 TXD 的连接、但对于使用 I2C 的情况、您能尝试使用 I2C 连接到 MSP430吗?

    此外、如果这也不起作用、 请 查看此页中的指南文件:

    https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/USSSWLib/USSSWLibWater/latest/

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helic:

    感谢您发送编修。

    我对硬件完全不熟悉、因此我可能不完全理解您的建议。 我曾尝试使用跳线连接 RXD 和 TXD、但仍然无法正常工作。 我是否需要进行任何软件配置才能使用 I2C 连接 MSP430?

    在我的 Windows 系统上、我仍然遇到以下错误: "HID 设备已连接、但无法连接。"

    我还在我的 Ubuntu 系统上测试了它、并注意到错误 "HID Bridge Connected -- Waiting for device"(HID 桥已连接--正在等待设备) 仍然存在。 不过、当我点击"ADC Capture"时、它会捕获一些随机信号。 此外、会出现一条错误消息、内容为: '在向上和下游通道中未检测到信号。'

    我还观察到 LED3点亮。 当我打开 Uniflash 时、LED3关闭、但在 LED3熄灭时、电路板不会显示任何 ADC 捕获。

    能否就接下来应该尝试的内容提供更多建议?

    非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 

    您未通过照片设置测试环境。

    请按照该文档设置您的开发套件:

    e2e.ti.com/.../3-_2D00_-7-EVM430_2D00_FR6043_858DF058E26C146C6888BE8BA18BEB5F1F907F4F287507635753_.pdf

    此致、

    Helic