This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6005:硬件问题

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1444559/msp430fr6005-hardware-issus

器件型号:MSP430FR6005

工具与软件:

在图中,±600码,然后,引脚上对应于±600码的振幅是多少、感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    请参阅 图18-1。 USS 和 USS_A 方框图

    https://www.ti.com/lit/ug/slau367p/slau367p.pdf

    这也取决于 PGA 设置。

    -------

    最好将 ADC 代码保持在800~900范围内、这是 ADC 的最佳性能范围。

    此外、您需要调整 PGA 才能在800~900范围内获得 ADC 代码。

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Helic、

       ADC±600code、引脚上是否有特定的基准值? 、在设计原理图时将使用此参考值 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    引脚电压值的影响因素太多。

    因此、我们不能使用600个 ADC 代码来计算引脚输入电压。

    需要注意的是、我们需要控制 PGA 以获得大约800~900的 ADC 代码。

    以获得出色 ADC 性能。

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Helic

    感谢您的答复。

    对于6007芯片、MSP430FR604x MCU 技术常见问题解答文件中描述了良好的输入信号、该文件对于1MHz 传感器为±1000代码、对于2MHz 传感器为±600代码。 我的问题是、为实现引脚的良好信号输入、电压振幅范围应该是多少? 此引脚允许的最大输入电压振幅是多少?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于600个代码、PGA 增益为0.1dB 时、该值应约高于220mV

    此致、

    Cash Hao