This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:EVM430-FR6043中的 Booster Pack 是什么?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1444785/msp430fr6043-what-is-booster-pack-in-evm430-fr6043

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6043

工具与软件:

您好!

我正在基于 EVM430-FR6043设计定制的 FR5043电路板

我想知道 EVM430-FR6043原理图的 Booster Pack 部分是什么

如果不需要、是否可以将其移除?

我希望你有一个美好的假期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 

    TI 的 Booster Pack:

    A BoosterPack is essentially a standardized add-on module:
    Standardized Connector: It uses a 20-pin or 40-pin header that 
    matches the LaunchPad's pins, allowing for easy plug-and-play functionality.
    Functionality Expansion: Each BoosterPack provides specific capabilities 
    or functionalities which can be added to the LaunchPad without soldering or 
    complex wiring.

    您可以使用更小的接头引脚保留所需的一些功能。

    或者、如果您的设计不需要这些功能、您可以将其删除。

    实际上、Booster Pack 主要用于开发、不适用于最终产品。

    此致、

    Helic