This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:关于脉冲生成。

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1444305/msp430fr6043-regarding-the-pulse-generation

器件型号:MSP430FR6043

工具与软件:

我将 MSP430FR6043用于水表应用。
我们使用最小电压为0V 的脉冲信号。 是否可以输出正最大值(Vmax)和负最大值(Vmin)相等的脉冲信号? 如有可能、还请提供有关如何设置的说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    您是说要输出直流信号? 因为您希望 最大正值(Vmax)与最大负值(Vmin)相等。

    您 需要此电压值 Vmax = Vmin =?

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Helic

    感谢您的答复。

    我想输出一个矩形波脉冲信号。 目前、我正在输出 Vmax =?的矩形波脉冲信号 [V]且 Vmin = 0[V]。 我想输出 Vmax =?的矩形波脉冲信号 [V]且 Vmin =–?[V]。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    您的意思是要输出 A、例如+1V、-1V  矩形波脉冲信号?

    FR6043无法输出此类波形、这是一个硬件限制。

    仅0V ~+? V 受支持。

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Helic

    感谢您的答复。

    是的、我需要输出+1V、-1V、+2V、-2V 等。

    我理解您的回答。

    此致。