This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAPTIVATE-FR2633:将 CAPTIVATE-FR2633和 CAPTIVATE-BSWP 与板配合使用

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CAPTIVATE-FR2633, MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1442421/captivate-fr2633-using-the-captivate-fr2633-and-captivate-bswp-with-plate

器件型号:CAPTIVATE-FR2633
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2633

工具与软件:

大家好、我们将尝试使用 CAPTIVATE-FR2633来测试 BSWP 板和 MSP430FR2633芯片的触控功能。 我们想测试用塑料镶嵌在1mm 以下的触摸板、但我们没有获得任何读数。 如果您能提供任何帮助、我们将不胜感激。 我将使用 UART 示例、但无法获取任何读数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    当您说"触摸板"时、您的意思是希望在笔记本电脑上使用多个通道进行 XY 位置检测、还是像 BSWP 板上的电极/通道(按钮)那样使用单个电极/通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、单电极。 我指的是 BSWP 板上的按钮。 以 FR2633_backchannel_uart 示例为例、该示例的触感很好、顶部没有任何塑料板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、BSWP PCB 是一种~2到3mm 的塑料镀层、因此触碰这种材料应该没有问题。   您为目标转换计数设置了什么?  从250开始。  如果这样无效、请尝试500。  这应该足够了。  您是否可以在不进行触摸的情况下捕获该通道的 CapTIvate 设计中心条形图视图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可能与我们使用的塑料有关:

    这是由不好的1mm 塑料造成的(按压3):

    这是1mm SLA 塑料(手指在3-4的顶部):

    我可以认为此问题已经解决-非常感谢您将我引导至设计中心、这样我就能实时看到此行为。 我想创建用于制作 MSP430FR2633从芯片的固件、以便能够将简单信息(例如按下按钮3)传递给其他芯片-我认为如果我能对 UART 示例进行编译、那么该示例的效果非常好-接下来是要解决这个问题。 转换计数和其他调优参数的变量在代码中是否可更改?