This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:有关 EVM430-FR6047错误显示的查询

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1442545/evm430-fr6047-inquiry-regarding-error-display-of-evm430-fr6047

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6047

工具与软件:

こんにちは、みんな。μ A

EVM430-FR6047 μ 評価キットについて質問があります。

負荷をかけすぎたため、ボード上のマイクロコントローラーが壊れてしまいました。μ A

そこで修理のために新しいマイクロコントローラを購入しました。μ A

しかし、GUIとうまく通信できず、これまではうまく機能していた設定でも、μ A

エラー ID7 と ID22 が発生します。

エラーは「ADCのカウント値が無効または40マイクロ秒未満」および「HSPLLの出力周波数が無効」です。μ A

しかし、設定を変更しても機能しません。μ A

このエラーを修正するにはどうすればいいでしょうか μ A?

また、EVM430-6047評価キットの LED1~LED3 が点滅する原因は何でしょうか?

教えていただければ幸いです。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、现在您将更换 EVM 板上的 MSP430FR6047。 而 HSPLL 会报告问题。 嗯、我在这里没有太多线索。 通常、与 HSPLL 相关的问题应该由 U3 8MHz 晶体引起。 我建议重新焊接 MCU 和/或 U3晶体及其相关电路、检查问题是否消失。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    电路板上未实现 U3晶体振荡器。

    我认为 MCU 可能有问题、因此我再次进行了焊接、
    但结果是一样的。

    我很抱歉、尽管您的回答很详细、但未能报告良好的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    哦、抱歉拼写错误。 它是 Y3 8MHz 晶体而不是 U3。 您可以重新焊接 Y3、C7、C8和 TEST 吗? 您也可以尝试将 C7 C8替换为更高的值(如22pF)进行测试。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的详细答复。

    我重新焊接了 Y3晶体振荡器及周围区域、
    但问题没有解决。

    顺便说一下、您是否知道导致 LED1-3亮起的误差是什么意思?

    如果您能教我、我将不胜感激。
    提前感谢您。