This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2673:SBWTDIO 引脚内部上拉

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2673

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1442877/msp430fr2673-sbwtdio-pin-internal-pull-up

器件型号:MSP430FR2673

工具与软件:

您好!

我想知道如何从内部上拉 MSP430FR2673 SBWTDIO 引脚。

谢谢你

Athulya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Athulya:

    我认为您需要按照数据表中的建议添加一个47 kΩ 外部上拉电阻器。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要任何内部上拉电阻器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Athulya:

    就可以使用外部上拉电阻器。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FR2xx 在 SBWTDIO 引脚上带有内部上拉电阻器、因此外部上拉电阻器不是必需的、除非您由于嘈杂的环境需要更强的上拉电阻器。