This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:MSP-FET 与 eZ-FET UART 反向通道

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1444291/msp-fet-msp-fet-vs-ez-fet-uart-backchannel

器件型号:MSP-FET

工具与软件:

我已使用 eZ-FET 很长时间、我现在考虑使用切换到 MSP-FET 探针。

eZ-FET 提供2个独立的 USB 接口、一个用于调试接口、一个用于 UART 通道。  这将 在描述符级别提供2个 COM 端口、分别名为"MSP 调试接口"和"MSP 应用程序 UART"。  应用 UART 其实是直通的、非常方便。

MSP-FET 的功能是否与 eZ-FET (2个接口)相同、或者其"反向通道 UART"在某种程度上与调试接口纠缠在一起、所有这些都在一个需要使用适当驱动程序和软件的 USB 接口中?  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred:  

    MSP-FET 应与设备管理器中的 eZ-FET 相同、这意味着会有单独的应用和调试 UART。 因此、您仍然可以在 MSP-FET 和 eZ-FET 之间以相同的方式访问反向通道 UART。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    反向通道 UART 接口由 ezFET 上的微控制器等提供 MSP-FET 不会执行此操作。 首先、标准14引脚 JTAG 连接器没有 TXD 和 RXD 的信号线。 请参阅手册的第2.1节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FET430UIF 没有 TXD/RXD 线、但 MSP-FET 具有。   slau647 MSP 调试器用户指南中的图14: