This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:MSP430FR6047:当连接 TIDA-01486 EVM430FR6047时、ADC 未很好地捕获正确的波形

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01486, THS3095

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1439584/msp430fr6047-msp430fr6047-when-the-tida-01486-was-evm430fr6047-connected-the-adc-did-not-capture-the-correct-waveform-very-well

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件:TIDA-01486THS3095

工具与软件:

大家好、我需要在 PVC 管道和金属管道上使用 V 形夹安装方法、但发现接收信号有点弱、推荐使用 TIDA-01486.TIDA-01486参考设计| TI.com

连接 TIDA-01486后、是否需要任何其他配置来执行 ADC 采集? 我已根据需要移除连接到 EVM 板上信号引脚的电容器和电阻器、并将它们正确连接到信号放大器电路。 该电路图如下:

在实验室中进行测试时、我只使用了一个测量环路、即从 EVM_CH0_OUT 到 EVM_CH1_IN。我可以肯定在示波器上看到了一个不错的波形。

绿色信号是放大的驱动信号、即原理图中的 CH0_OUT;黄色信号是放大的接收信号、即 EVM_CH1_IN。

可以看到幅度约为150mV、时差约为80us、我不确定信号强度能否正确测量流量、但是在上面的电脑上根本看不到波形。

我不知道为什么会发生这种情况,请帮我。 EVM 的配置参数如下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、传输信号看起来不正确。  基准中的 R6应为1k Ω、而不是10k Ω。  

    对于接收路径、电路看起来也很奇怪。  R18、R20不正确、这里应该有 Vbias。 R14应为10欧姆。  

    如需更多信息、请参阅此帖子。 我们  在帖子中使用 TIDA-01486解决了几个问题。 也可能会对您的设计有所帮助。  

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1421962/evm430-fr6047-cannot-get-the-tida-01486-amplifier-board-working/5519083#5519083

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Cash。

    对于驱动路径、当我将 R6设置为1K 时、方波信号中存在明显的偏移。 我认为这是一个 RC 滤波器电路、因此我修改了电阻器的电阻值。 左图显示修改前的波形、右图显示修改后的波形。

    对于接收电路、我可能进行了错误的修改。
    我注意到这篇帖子、我想他的问题跟我的类似、并且运算放大器芯片也有发热问题、电流异常、当我把驱动路径和电路上的接收路径隔离后、问题就解决了。

    我将会详细阅读它、并尝试修改我的电路。

    您的回复对我非常有帮助、谢谢、我将花几天的时间来修改我的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    左侧的图应该是正确的图。 呼出信号应为-15V 至+15V。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Cash。
    我已将电路恰好更改为参考设计、并在与 EVM 板相连的位置添加了电阻器和电容器、如下所示、放大器现在的放大倍数为2。


    值得注意的是、我的设计中只有一对换能器、因此我移除了多路复用器 THS3095、这意味着现在是单一发送路径。
    EVM_CH0_OUT --> CH0_OUT -->换能器 CH0
    换能器 CH1-->CH1_IN->EVM_CH1_IN
    另一种方法是相同的。

    我得到了一些关于 OP 的数据、该算法似乎能够进行计算、但效果不是很好。

    从 OP 的角度来看、问题似乎只在于信号的强度和稳定性。 但在示波器上、我看不到任何反射的波形、也不知道在主机上接收到 ADC 采样信号的哪个波形。

    左侧显示单个换能器上的波形、似乎有一组周期性波形形成、右侧显示该波形的放大波形。 在我的理解中、应该在传感器的每一端都有一组驱动波形、紧接着、会有一组接收波形。 就像我发布的最后一张图片一样。

    但奇怪的是、OP 似乎捕捉的波形通常与参考设计中的标准波形类似、因此这让我感到很奇怪、您能向我解释一下在 TI 算法中计算流速需要哪种波形。 是左侧的波形还是右侧的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADC 捕获信号是一个很好的开始、如下所示。 您可以 按照本指南开始并修改参数、以获得更好的 ADC 捕获结果。  https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AUxLkAvzLrljvLBB0bSqSw__MSP430-ACADEMY__8HaEUeq__LATEST

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Cash

    我昨天在实验室里测试了一整天、并获得了一些信息、与您分享其中的一些信息。
    首先、我测试了内部增益为16.3db 的±100mV 波形、这对应于大约±1000个代码的 ADC 采样波形振幅。 这是否意味着无论什么、我都必须确保可接受波形的振幅不能小于±100mV、否则会对计算产生影响、请确认这一点。
    其次、现在的问题是、在我的测试环境中-在不锈钢管上安装外部钳位 V 型、当驱动波形为0-3.3V 时、即使经过2倍放大、接收波形也仅约为±30mV、几乎淹没在了噪声中。 我无法进行准确的测量。
    因此、现在我想提高驱动电压和接收信号的强度、但在 TIDA-01486中、当连接换能器时、驱动电路的输出引脚通过电容器和电阻器连接到接收电路的输入引脚、如下所示。

    然而、如果放大率是10倍、则接收器电路的芯片引脚将无法承受驱动器电路产生的驱动波形、正如此link.https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1421962/evm430-fr6047-cannot-get-the-tida-01486-amplifier-board-working/5519083#5519083中遇到的那样

    这似乎是一个矛盾的环路、您是否认为可以在 TIDA-01486的驱动器和接收器电路之间添加多路复用器、以隔离这两个电路并防止它们相互影响。

    我只是先在论坛上发布问题、但您可以这样做、而不必及时回复我、因此祝您愉快。 之后,任何建议都将非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的考虑! 你也有一个愉快的假期。  

    是的、良好的接收信号电平对于您获得有效的 ToF 结果至关重要。  

    2.不,这有点误导,但 CHx_OUT 和 CHx_IN 没有连接在一起。  这样可以避免出现问题。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金

    我很高兴你回到我身边。

    但很抱歉、对于这张图片、您能否更清楚地说明为什么 CHx_OUT 和 CHx_IN 没有连接在一起。

    以我的理解为例、在 TIDA-01486中、±12V 方波信号从 CH1_OUT 开始、通过 R36传递到 J4以驱动传感器、但也通过 C24到达 CH1_IN、因此将由运算放大器芯片放大、如下图所示。 我也在示波器上看到过这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    哦,对不起,我在前一个帖子的误解。 我的回答是错误的,请忽略它。  

    在这里您是正确的。 通过控制接收运算放大器上的使能引脚 PD1、可以避免该问题。 您可以在存在激励信号触发时禁用放大器。  

    另一方面、CH1_R 将通过一个电容、然后进入 MCU USS 输入引脚。 请不要忘记它。 请参阅下图中所示的电容器和电阻器。  

    实际上我的假期从下周开始,我会离开办公室很长时间。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Cash

    我很高兴你回到我这里,我要用一个新的硬件版本来验证这一点,并有一个很棒的假日季!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我将首先关闭该主题帖。 必须遵循一项政策。

    此致、

    Cash Hao