This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:使用 EVM430-FR6047开发套件配置 MSP430FR6043

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043, EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1443468/msp430fr6043-configuring-msp430fr6043-using-evm430-fr6047-dev-kit

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件: EVM430-FR6047

工具与软件:

您好!  

我们正在尝试 使用 MSP430FR6043 MCU 设计水流量计。 我们尝试了运行 USS 示例项目  FR6043_USSSWLib_template_example 、但结果是不希望看到的。 我们还购买了 EVM430-FR6047开发套件。 我们需要使用 USS 软件配置我们的 MSP430FR6043板载 MCU、如何 使用开发套件来实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suchitran、感谢您提出这个问题。 如果您已经拥有 EVM430-FR6047、一个很好的切入点是查看 水流量计用户指南。 本文档详细介绍了水表计量所需的设置。 这应该会让您从正确的方向开始、但如果结果仍然不符合预期、请告诉我。

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用传感器测试 EVM430-FR6047评估板后、结果通常令人满意。 但是、在将换能器连接到我们的定制电路板(即 MSP430FR6043)时、结果一直不一致。 换能器 完全浸入水中、没有流量。 随附的是相关的屏幕截图。

    编辑:
    我还注意到一点、在"ADC Capture"和"Frequency Sweep"选项卡中、UPS 和 DNS 不重叠、这可能是个问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suchitran、您好、能给我提供一些有关定制电路板的详细信息吗? 我的第一种倾向是 EVM 和您的电路板之间可能存在某些差异、这是因为您看到 EVM 上的结果是合理的。

    -Brian