This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:关于在引导期间更新 FRAM 值

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1444946/msp430fr6043-regarding-updating-the-fram-values-during-boot

器件型号:MSP430FR6043

工具与软件:

我将 MSP430FR6043用于水表应用。
我想在不构建的情况下修改仪表常数等参数。 是否可以在 MSP430FR6043启动时更新 FRAM 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    Unknown 说:
    我想修改参数如 Meter 常量而不构建。

    USS 的函数被内置到一个库中。

    客户只需根据 GUI 说明调整参数。

     不支持更改仪表常数、TI 也不支持更改。

    如果您要将某个编程到 FRAM 中的值更改为其他值、则可以直接开发一个软件函数、根据您的主机 PC 控制方式更改这些变量。

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Helic

    感谢您的答复。

     我理解您的回答。 我想 在 MSP430FR6043仍在运行时将该程序更改为 FRAM。 理解可以在不停止 MSP430FR6043的情况下通过 GUI 设置的所有参数的值是否正确?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    仅从软件方面:

     只要您具有变量的地址、您就可以更改 FRAM 中的所有内容。

    您是否还可以确认要在 GUI 中更改的值以及在 FRAM 中更改的地址(变量的名称)?

    您可以尝试一下。

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Helic

    感谢您的答复。

    我想先更改 Meter 常数、但无法 在 FRAM 中确认地址。 请告诉我。

    此外、如果有任何描述其他地址(变量名称)的文档、请告知我。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的

    始终不能更改 USS 内核。

    您需要确认需要修改的变量是在软件中作为变量生成的。

    此外、如果有任何描述其它地址(变量名称)的文档、请告诉我。

    没有可进行常量修改的文档、但是您可以尝试 浏览那些可能包含某些软件代码简介的文档。

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Helic

    感谢您的答复。 我理解这个。

    此致