This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:MSP430FR2433

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433, MSP-EXP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1445116/msp430fr2433-msp430fr2433

器件型号:MSP430FR2433
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430FR2433

工具与软件:

您好!

我想询问是否可以对 LaunchPad (MSP-EXP430FR2433)中的 MSP430FR2433进行恢复出厂设置。

如将所有寄存器设置为出厂设置(时钟速度等)

我在公司发现了一个旧的  MSP-EXP430FR2433、我将使用它进行培训、并希望将其用于 工厂设置。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MSP430没有恢复出厂设置方法。 您可以直接评估它。

    这不像 M0这样的闪存静态保护、您需要恢复出厂设置才能再次访问它。

    此致、

    Zoey