This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:是 BSL 还是 MSPBoot?

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1445047/msp430f5438a-bsl-or-mspboot

器件型号:MSP430F5438A

工具与软件:

大家好!

我正在为 MSP430开发应用、但是我们需要引导加载程序。

是否可以在每次启动时自动编辑 BSL 运行而无需进行任何手动调用
如果在启动期间接收到特定字符 BSL 应继续运行;否则、它应直接跳转到应用。

我们的主要要求是、它应在每次启动时自动运行、而不是使用调用机制。
使用的 MSPBoot 对于此类要求是必需的?   这可以通过 BSL 解决吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 

    您可以按照指南为您的应用选择最佳方式:

    https://www.ti.com/tool/MSPBSL

    但只有硬件调用可以让430进入 BAL、因此这不适合您的应用。

    在我看来、我建议您使用基于主闪存的软件启动代码、这可以定制您自己开发的启动代码、并在每次上电时运行。

    然后、根据 I2C 或 UART 数据选择 Keep in boot 或 Jump to app。

    此致、

    Helic