This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:关于内部放大器放大后的最小电压值、

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1443758/msp430fr6043-regarding-the-minimum-voltage-value-after-amplification-by-the-internal-amplifier

器件型号:MSP430FR6043

工具与软件:

你(们)好

我使用的是 MSP430FR6043。 在 IC 中的内部 AMP 进行放大后、为了后续处理才能正常工作、必须实现的最小电压值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于燃气表应用、我要说的是、数据处理至少需要50mV Vpp。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Cash Hao

    非常感谢。

    对于水表应用、情况如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想说的是、燃气表和水表应用的要求应该相似。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Cash Hao

    非常感谢。  我理解这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Cash Hao

    只需确认一下、50mV Vpp 是放大器的最小输入电压、我的理解是否正确? 这是否意味着当输入为50mV Vpp 时、除非增益设置为30.8dB、放大器将不会运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    AMP 的最小输入电压至少为50mV。

    另外、可以给我看一下您的 GUI 屏幕截图吗?

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Helic

    您指的是哪个具体的 GUI 屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    50mV Vpp 与放大器的输入电压要求无关。 这是软件算法计算 ToF 结果的要求。 您还可以检查输入信号电平是否过低以及 SNR 是否不良。 您也会获得 ToF 数据错误的结果。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Cash Hao

    你是对的。 我不知道 ToF 数据结果如何。 我认为原因可能是放大器的输入信号过低。 所以、放大器获得 ToF 结果所需的最小输入信号是50mVpp、对吗? 这是否意味着放大器的增益此时会设置为最大值(数据表中提供的30.8dB)?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、为50mV、以获得良好的 ToF 结果。 不需要、如果输入信号电平为50mV、则无需将 PGA 增益设置为30.8dB。 当最大 ADC 代码约为1000适用于 PGA 增益设置时。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Cash Hao

    感谢您的答复。

    我知道50mV 是很好的。 什么是 ADC 代码?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADC 代码是您在 ADC 捕获中得到的代码、它应该在-2048至2047范围内。

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Cash Hao
    感谢您的答复。
    您能否提供有关 ADC 代码的更多详细信息? 另外、如果有任何介绍 ADC 代码的文档、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    请访问 https://www.ti.com/lit/ug/slau367p/slau367p.pdf

    第22章: Σ-Δ 高速(SDHS)

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Helic
    感谢您的答复。
    我理解这个。


    注意