This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:关于 EVM430-FR6043上的"Request Update"

Guru**** 2616395 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043, MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1444922/evm430-fr6043-regarding-request-update-on-the-evm430-fr6043

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6043

工具与软件:

我将 EVM430-FR6043用于水表应用。
使用 EVM430-FR6043时、按下超声波传感设计中心中的"Request Update"(请求更新)按钮将反映这些参数。 您能否说明按下"Request Update"(请求更新)按钮时执行了哪些进程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    点击"Request Update"将更新、GUI 会将新配置发送到 MCU。 MCU 将以您的新配置运行。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Cash Hao

    感谢您的答复。

    您是说在 MSP430FR6043仍在运行时 FRAM 值正在更新为新设置吗? 我正在考虑创建一个程序来实现类似的功能。 我想知道实现这一进程的方案。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    您是不是说在 MSP430FR6043仍在运行时 FRAM 值正在更新为新设置?

    可在运行期间更改 FRAM。

    您可以将 FRAM 用作 RAM。

    我正在考虑创建一个程序来实现类似功能。 我想知道实现这一过程的计划。[/报价]

    您可以尝试直接修改 FRAM。

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Helic

    感谢您的答复。 我理解这个。

    此致