This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2001:TI 是否提供预编程服务?

Guru**** 2928550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1444321/msp430g2001-does-ti-offer-a-preprogramming-service

器件型号:MSP430G2001

工具与软件:

我正在考虑购买用于生产的卷带数量 MSP430G2001、我想知道是否有可以上传固件然后订购的预编程服务。   

Microchip 通过其 MCHP Direct 实现这一点、所以 我想知道 TI 是否也会这样做。  

我看到 Digikey 提供此服务、因此这是一个备份选项。 请注意、使用 DK 看起来比直接从 TI 购买更便宜。 因此、这可能是一个自我回答的问题。

这也可以作为对其他人的回答。


此致。
Steve B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    是的、您可以选择在 Digikey 上购买芯片。 如果想购买 TI 的芯片预编程服务、可以联系我们的销售和市场营销团队。

    此致、

    Janz Bai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Janz、 Digikey 路径看起来可能不是那么流畅(设备中具有固件后无法导出)。
    您是否有销售和营销部门的直接联系人? 澳大利亚是否有分支机构/办事处?

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    贵公司是否有专门负责贵公司的销售人员? 我已经双重确认、当超过200万时、TI 可以提供预编程服务、并且每块芯片将增加大约几美分的成本。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我们没有专门的销售代表。 我们根据需要从 TI 在线商店(或我所指出的 DigiKey / Mouser)购买。

     根据客户的预测、我目前正在研究2k - 10k 片(1卷至5卷)之间的产品。  

    如果此服务仅适用于>2M 件、则不会起作用。 Microchip (我是一家 mchp 设计合作伙伴)可提供1件起始的任意数量、按比例计算滑动费用、具体取决于数量、我期待 TI 也这样做。

    哦、不能全部赢了。 我会提出另一个解决方案。

    再次感谢、
    Steve B  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    很抱歉、如果金额较小、我们无法提供预编程服务、因为这将产生巨大的成本。 也许您可以尝试与其他第三方联系、也许他们可以先帮助您对固件进行编程、然后再将芯片发送给您。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心。 谢谢。