This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:硬件复位问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1445267/msp430f5529-hardware-reset-problem

器件型号:MSP430F5529

工具与软件:

我已经使用 TI MSP430F5529 LaunchPad 成功完成了原型设计。

但在开始 PCB 运行之前、我希望对硬件进行原型设计、使其与最终设计中的硬件完全相同。  

由于 LaunchPad 有额外的硬件、我想确定这些硬件都不是必需的、或者会影响我的最终设计。

因此、我构建了一个新的试验电路板、如下图所示。  

但是、我 现在有间歇性启动问题。 我已经在 TI 硬件指南中读到 RST 引脚对杂散电容很敏感。 我将使用推荐的47k/1000pF 复位组件与双线编程接口。

观察我的测试板、您的专家是否认为此处的问题是由于 IC 引脚引线长度过长而造成的? 如果是、我认为我可以忽略它、因为最终设计是紧凑的布局?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Andy

    Unknown 说:
    但是我 现在有间歇性启动问题。

    您是说 MSP430会在运行期间自动复位吗?

    [quote userid="620052" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1445267/msp430f5529-hardware-reset-problem 您的专家认为此处的问题是由于 IC 引脚引线长度过长造成的吗?

    这取决于您的测试环境。

    供电稳定性、 附近线路上的大功率信号等。

    如果可能、您可以 在 MSP430初始化阶段使用示波器通过 GPIO 切换来观察复位引脚。

    要了解、RESET 引脚上的随机负脉冲信号是否会在运行期间导致器件复位。

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    但是我 现在有间歇性启动问题。

    什么? 如果不使用 USB 和外部 XT、此设置应该可以正常工作。 如果在 SBW 调试期间有问题、请使用尽可能短的最低时钟 SBW 线路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发现问题

    PUR 保持悬空。 我在 LaunchPad 上添加了一个1meg 的接地电阻、现在一切都好了。