This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:针对低功耗的 MSP430FR6047未使用引脚配置

Guru**** 2924630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1447031/msp430fr6047-msp430fr6047-unused-pin-configuration-for-low-power

器件型号:MSP430FR6047

工具与软件:

尊敬的团队:

电源消耗尽可能低的功率对于我客户的应用至关重要。

他们 注意到、对于其中一个未使用的 GPIO 引脚、即端口1/引脚4、他们当前将其配置为输出高电平:

 

GPIO_setAsOutputPin (GPIO_PORT_P1、GPIO_4);

GPIO_setOutputHighOnPin (GPIO_PORT_P1、GPIO_PIN4);

 

由于他们不使用引脚、他们计划将其更改为输出低电平。 但在此之前、他们想测量电流并查看我们的建议。

TI 建议在数据表中使用:

 

 

未使用的引脚配置为输出。

 

1.) 我们想知道、TI 是否也针对未使用的引脚的输出电平(低电平或高电平)提供了建议?

 

他们自己进行了一些快速测量、得出:

 

组合

消耗

电流消耗增加

输出高电平

11.54 uA

 

带下拉的输入

11.57uA

+0.03uA

带有上拉的输入

11.55uA

+0.01uA

没有上拉/下拉电阻器的输入

11.55uA

+0.01uA

输出低电平

11.60uA

+0.06uA

 

就功耗而言、将未使用的引脚从输出高电平更改为输出低电平的计划似乎并不理想。  

2.) TI 是否也对不同的 GPIO 配置执行功耗测量?

他们使用 Joulescope JS110进行电流测量。 P1.4引脚未连接。 如表所示、通过仅更改 P1.4引脚的配置、他们比较了该应用的不同电流消耗。

此致、

Daniel Waleniak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!
    我们建议将输出引脚设置为更适合您的应用的配置。 由于测试发现输出高电平提供的功耗最低、因此我建议保持低电平。 我们针对功耗的当前指南是器件的数据表。  TI 正在  为不同的 GPIO 配置进行功耗测量。

    此致、

    Diego Abad