This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:《使用 EVM430-FR6043进行开发的指导》

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1446988/evm430-fr6043-guidance-on-using-evm430-fr6043-for-development

器件型号:EVM430-FR6043

工具与软件:

尊敬的德州仪器(TI)支持团队:

我不熟悉 EVM430-FR6043开发环境、但渴望更好地了解其功能和功能。 我有几个问题、非常感谢您可以提供以下指导、资源或文档:

  1. 入门文档:
    您能告诉我相关的重要文档或参考资料、以便与 EVM430-FR6043配合使用吗?

  2. 刷写自定义代码:
    将我的定制代码刷写到电路板上的建议过程是什么? 我是否应该遵循特定的工具或步骤?

  3. 恢复原始固件:
    如果我意外刷写了错误的代码或遇到问题、如何恢复 EVM430-FR6043附带的原始固件?

  4. 通过 UART 访问 USS 数据:
    我目前正在使用 USS 软件获取数据(例如 Delta ToF、UPS、DNS)。 您能否提供有关如何通过 UART 提取此数据的指导? 是否应该使用特定的配置或工具?

提前感谢您的支持。 我期待您的答复和您可能提出的任何建议。

此致、
Manojkumar Saravananan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manojkumar:

    1.这些文档位于 EVM 网站的 Technical Documentation 选项卡下。  

    2.在  基于 MSP430FR6043的超声波燃气流量计快速入门指南中、您可以找到各种刷写器件的方法。 其刷写的主要方式是通过 USB。 我建议您查看文档以了解更多信息。

    3.可通过按下 EVM 上的复位按钮或在 MSP430 IDE Code Composer Studio 上运行复位脚本来复位该器件。 但是、每次您将代码加载到 EVM 中时、它应该会覆盖您拥有的任何代码。  

    4.您可以在 SDK 中使用我们的 UART 通信示例(您需要安装 Code Composer Studio)。 但是、开始指南提到可以将该库与 EVM 的软件一起使用。

    此致、

    Diego Abad