This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:自动模式是什么?

Guru**** 2560730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1446172/msp430fr6043-what-is-the-auto-mode

器件型号:MSP430FR6043

工具与软件:

请详细解释什么是自动模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我们需要一些背景信息、在哪里可以看到提到了这种自动模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Keit Barkley

    感谢您的答复。

    我参考了《MSP430FR58xx、MSP430FR59xx 和 MSP430FR6xx 系列用户指南》(文献编号:SLAU367P)、第18章。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

     SLAU367P 第18章中的自动模式在哪里?

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Helic

    感谢您的答复。

    您能检查一下捕获吗?

    注意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    以下是自动模式的说明:

    The USS or USS_A module can perform the full data acquisition sequence with minimum involvement of
    CPU, which enables ultra-low power consumption during the measurement and frees the CPU from data
    acquisition, so that the ultrasonic application software can be executed in parallel to data acquisition with
    minimum intervention.

    有关详细信息、请参阅 USS 模块的18.2操作

    此致、

    Helic