This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6775A:地址

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6775A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1445237/msp430f6775a-addresses

器件型号:MSP430F6775A

工具与软件:

您好!

我想问一下将加载到 msp430f6775a PC 计数器的第一个地址是什么、将如何加载该地址或从哪个地址加载该地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阅读指南的第1章。 (文献编号:SLAU208)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我没有看到任何关于已注意到的地址的信息、引导代码应该在 BSL 之前启动、但没有关于它的存储位置的其他信息。 我已经注意到、SLAU 的 JTAG 部分中提到了另一个中断矢量表、但它仅用于 F5器件的旧 SLAU 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

    用户不会看到基于 ROM 的引导代码部分。

    最接近引导的代码是 resethandler。

    请参阅 1.2.1系统复位后的器件初始条件。

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我看到过;我只是对自定义 BSL 手册中地址的定义感到困惑。 例如、如何管理保护功能地址和 JTAG 锁? 具体来说、地址和检查(例如验证 BSL 签名是否位于特定地址)以及存储在特定存储器位置的 JTAG 锁定和保护功能地址都是由启动代码处理的?

    这个启动代码还负责加载 DCO 的设置、对吧? 启动代码本身并不是存储签名、处理保护功能或跳转到主引导函数的低级汇编代码、对吧? 此外、这个启动代码不能被修改、这是因为它不可见、正确吗?

    因此、地址(包括 JTAG 锁定、保护功能和签名)必须保持定义的形式并且无法修改。 我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我明天会给你答复。

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

    定制 BSL 手册

    您是否有文档链接?

    您可以参考主存储器 BSL: https://www.ti.com/lit/an/slaa600e/slaa600e.pdf

    如何管理保护功能地址和 JTAG 锁?

    不确定保护功能是什么。

    对于 JTAG 锁定、请参考用户指南: 1.11.2使用电子熔丝的 JTAG 锁定机制

    [报价用户 id="613995" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1445237/msp430f6775a-addresses/5542496 #5542496"]具体来说、地址和检查是地址和检查、例如验证 BSL 签名是否位于特定地址、以及存储在特定内存位置的 JTAG 锁定和保护功能地址、均由启动代码处理?[/QUOT]

    有关更多客户 BSL 信息、请参阅此页面: https://www.ti.com/tool/MSPBSL

    主闪存 BSL 部分。

    该启动代码还负责加载 DCO 的设置、对吗? 启动代码本身并不是存储签名、处理保护功能或跳转到主引导函数的低级汇编代码、对吧? 此外、无法修改此启动代码、因为它不可见、正确吗?[/QUOT]

    我认为是的、您可以检查此页面中的代码: https://www.ti.com/tool/MSPBSL#downloads

    此外、无法修改此启动代码、因为它不可见、是否正确?

    如果您是指我先前提到的启动代码对用户不可见、则无法更改。

    此致、

    Helic

    [/quote]