This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:MSP-GANG

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1443205/msp-gang-msp-gang

器件型号:MSP-GANG

工具与软件:

嗨,MSP-GANG 设置错误和错误代码"SD CR7错误"和"Err 47"。我们检查 SD 卡在其他设备,并找到 SD 卡是良好的。 这些错误代码还有其他原因吗?

我  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我这边进行测试时、我找不到相同的错误。 首先、请检查源输入是否为6~10 V。其次、我可以将您的问题发送给负责 MSP-GANG 的软件团队同事、但他可能在感恩节假期、因此他的回复可能相对较晚。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经和我的软件团队同事谈论过。 您能否尝试联系您的 FAE 或销售人员、让他们帮助您申请新的 MSP-GANG 使用?
    此致、

    Janz Bai