This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:无法更新 MSP430 LaunchPad 的 TDC7200 GUI 上的固件

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC7200, TDC7200EVM, MSP-EXP430F5529LP, UNIFLASH, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1445194/msp430fr6047-unable-to-update-firmware-on-tdc7200-gui-for-msp430-launchpad

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件:TDC7200EVMTDC7200MSP-EXP430F5529LPUNIFLASH、

工具与软件:

尊敬的 TI 系列:

我正在尝试使用 TDC7200 GUI 更新 MSP430 LaunchPad (与 TDC7200EVM 搭配使用)的固件、但遇到了问题。

问题描述:

  • 更新固件 GUI 中的按钮变灰且不可访问。
  • GUI 将显示"No Device Connected"。
  • 设备管理器 时、MSP430 LaunchPad 显示为:
    1. MSP Application UART1
    2. MSP 调试接口
    3. USB 串行设备

我尝试了以下步骤、但没有成功:

  1. 已重新安装驱动程序: 已重新安装 TDC7200 GUI 并确保已安装驱动程序。 该 LaunchPad 可在设备管理器中识别、但 GUI 无法识别。
  2. 进入的 BSL 模式:
    • 已断开 USB 电缆连接。
    • 按住 BSL 按钮 (或复位按钮)。
    • 已在按住按钮的同时重新连接 USB 电缆、然后松开。
    • GUI 仍然无法检测到器件。
  3. 已检查固件路径: 已验证固件文件是否位于中C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\TDC7200EVM\Firmware

设置详细信息:

  • MSP430 LaunchPad 通过 J1和 J2接头连接到 TDC7200EVM。
  • Windows 10 (64位)。
  • USB 电缆支持数据和电力传输。

非常感谢您提供任何帮助或见解!

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Abhijit

    您能帮助确认 CCS 是否可以访问 MSP430 LaunchPad 吗?

    以及 TDC7200 GUI 是否具有访问 USB 器件的权限?

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Helic

    CCS 可以访问 MSP430 LaunchPad、而 TDC7200 GUI 具有访问 USB 器件的权限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我想确认您使用的 LaunchPad 是否正确、因为我没有看到提及的器件型号。  您正在使用  MSP-EXP430F5529LP、对吗?   

    接下来、我不确定 GUI 为何不能刷写 LaunchPad。  您还可以尝试使用 Uniflash (独立编程器)使用 安装目录中的 TDC720xEVM-Firmware-v2.07.txt 文件对电路板进行编程。  请告诉我是否能够使用 Uniflash 进行刷写。  

    https://www.ti.com/tool/UNIFLASH 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    我使用的是 MSP430FR6047EVM、并使用 UniFlash 成功对电路板进行编程。 不过、当我尝试使用2通道函数发生器测量 ToF 时、GUI 中的图形会波动、并且无法提供正确的值。

    您能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TDC7200 GUI 不支持 MSP430FR6047EVM。  TDC7200EVM 采用5529 Launchpad 和 TDC7200EVM。  您应使用 MSP430FR6047EVM GUI。  如果已加载 TDC7200固件、您需要为 MSP430FR6047刷写正确的固件、但我不认为 TDC7200固件能够在 uniflash 中对 FR6047进行编程、因为该固件文件用于 F5529器件。  您可以在下面找到 MSP430FR6047 GUI 和固件。   

    https://www.ti.com/tool/MSP-ULTRASONIC-DESIGN-CENTER