This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:超声波传感设计中心中参数的差异(&quot)。"

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1446156/msp430fr6043-differences-in-parameters-in-the-ultrasonic-sensing-design-center

器件型号:MSP430FR6043

工具与软件:

パラメータを設定する「超声波传感设计中心」にある「ADC 采样频率」、「信号采样频率」、「ADC 过采样率」の違いを教えてください。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我 以 英语提问。

    请说明"超声波传感设计中心"中的"ADC 采样频率"、"信号采样频率"和"ADC 过采样率"之间的差异、以便设置参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    您能截取这些视频的屏幕截图吗?

    对于[ADC 采样频率]和[ADC 过采样率]、您可以在 Google 中轻松找到相应的说明。

    有关[信号采样频率]、请  先参阅 www.ti.com/.../slau720b.pdf。

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Helic

    感谢您的答复。

    我理解这个。

    注意