This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F122:MSP430F122 IC U5故障

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1447256/msp430f122-msp430f122-ic-u5-malfunction

器件型号:MSP430F122

工具与软件:

FCT 检测失败,由于同样的不良现象,J3电压过低, 故障率:12%

经过分析验证、初步证实 IC U5功能不佳

1.加热和重新测试 FCT 通过 PCBA 或 IC ,验证和测试5件,但在冷却后仍然失败
2、IC U5交换验证,各2件,交换后通过测试失败,测试通过
3. Re 刻录 IC U5并再次测试 FCT,但仍然失败
4、更换5种新的 IC 材料、4通过、1失败
5.测量 IC U5的电阻,确保偏置电压基本相同

U5电阻

U5 偏置

质量

开来

失败

质量

开来

失败

1.

30万

30万

1.

0.5.

0.5.

2.

160K

170k

2.

0.4.

0.4.

3.

0.5m

0.5m

3.

0.5.

0.5.

4.

0

0

4.

0

0

5.

32M

30米

5.

0.5.

0.5.

6.

0

0

6.

0

0

7.

330k

330k

7.

0.5.

0.5.

8.

16M

15米

8.

0.5.

0.5.

9.

170k

180k

9.

0.5.

0.4.

10.

16M

16M

10.

0.6.

0.5.

11.

14米

13.5M

11.

0.4.

0.4.

12.

14米

15米

12.

0.5.

0.5.

13.

16M

15米

13.

0.6.

0.6.

14.

16M

15米

14.

0.6.

0.5.

15.

10k

10k

15.

0.57.

0.57.

16.

10k

10k

16.

0.57.

0.57.

17.

10k

10k

17.

0.57.

0.57.

18.

10k

10k

18.

0.57.

0.57.

19.

2.8米

2.8米

19.

0.6.

0.6.

20.

16M

15.5M

20.

0.6.

0.6.

21.

16M

15米

21.

0.55.

0.55.

22.

16M

15米

22.

0.6.

0.6.

23.

14米

13.5M

23.

0.45

0.45

24.

170k

180k

24.

0.45

0.46.

25.

16M

15米

25.

0.45

0.46.

26.

16M

15米

26.

0.45

0.46.

27.

16M

15米

27.

0.45

0.46.

28.

14.5米

14米

28.

0.45

0.45

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rita Wang

    您能否通过 E2E 内部消息向我发送您的项目信息?

    需要您更详细地解释:

    Unknown 说:
    FCT 测试失败,由于同样的不良现象,J3电压过低, 缺陷率:12%

    请提供更多有关该名称的信息:FCT、J3

    Unknown 说:
    1. 加热和重新测试 PCBA 或 IC 的 FCT 通过、验证和测试5个部件、但在冷却后仍然失败

    使用了相同的 PCB? 加热方法是什么? 什么是 温度曲线?

     您是否在加热前测试过此 J3电压?

    Unknown 说:
    3. Re 刻录 IC U5并再次测试 FCT、但仍然失败[/QUOT]

    Re -将固件下载到 U5?

    Unknown 说:
    4. 更换5种新的 IC 材料、4种通过、1种未通过[/报价]

    这五个部分是否也焊接到 PCB 上?

    Unknown 说:
    5. 测量 IC U5的电阻并确保偏置电压基本相同[/报价]

    表中显示了此器件的测试结果、对吗?

    通道和故障器件似乎具有相同的电阻和偏置。

    这是什么偏置?偏置测试是如何进行的?

    此致、

    Helic

    [/quote]
    [/quote][/quote]