This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:借助 DRV8329AEVM 和 mspm0_SDK_2_03_00_07、我对指南中的引脚设置有疑问。

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSPM0G3507, DRV8329

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1446783/lp-mspm0g3507-with-drv8329aevm-and-mspm0_sdk_2_03_00_07-i-have-questions-about-the-pin-settings-in-the-guide

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:SysConfigMSPM0G3507DRV8329

工具与软件:

尊敬的专家:   

从 mspm0_SDK_2_02_00_05更改为 mspm0_SDK_2_03_00_07时、发生了多个 SysConfig 更改、但之后、电机根本不会发送 PWM 信号。

-更改

检查完更改的代码后、它已从 DL 更改为 HAL、它似乎将 IPD 用作之前未使用的 ADC 捕获模式、但在这之后、根本不会产生 PWM 信号。
此外、如果您提供您的电子邮件地址、我们可以在电机运行时提供有关用户注册状态的视频信息。

谢谢 Donguk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    您是否要尝试从 mspm0_sdk_2_03_00_07导入  SDK 演示、而不是将 SDK 从2.02更改为2.03。

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Helic、我安装了这两个 SDK 并从 mspm0_sdk_2_03_00_07导入了 SDK 演示。 这不是对2.02中的项目所做的更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    我理解你。

    我的意思是、如果在不同版本之间升级会导致问题、

    您可以尝试使用新版本的演示、而不是升级旧版本。

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀! 我想你。 原始"C:\ti\mspm0_sdk_2_02_00_05\examples\nortos\LP_MSPM0G3507\motor_control_PMSM_sensorless_foc\sensorless-foc_DRV8329"示例仍然可以配合使用"Code Composer Studio 12.8.1"(当然、我添加了电流检测 ADC、因为示例中缺失)。 不过、"C:\ti\mspm0_sdk_2_03_00_07\examples\nortos\LP_MSPM0G3507\motor_control_PMSM_sensorless_foc\sensorless-foc_DRV8329"示例在使用"Code Composer Studio 12.8.1"时不起作用(即使在修复电流检测之后也是如此)。 硬件是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    对于 UART DMA 通道警告、请删除此 UART 并手动添加 UART、这可以修复此警告问题。

    对于 ADC 中断配置、我的模式与您的模式相同。

    感谢您的反馈。

    我需要更多时间来检查 ADC、计时器的事件和交叉触发器功能的更改。

    您可以先使用2.02版 SDK 演示吗?

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、有帮助

    我还有其他问题。

    1、在发行说明中、无传感器 FOC 库在 SDK 2.03中发生了很大变化。

    使用 SDK2.02示例时是否有需要手动更改的因素?

    2.请告诉我为什么 SDK2.03中的默认无传感器 FOC_DRV8329示例。

    谢谢

    此致、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

    使用 SDK2.02示例时是否有需要手动更改的因素?

    使用2.02将在 SDK 2.02中包含库。 它不会使用2.03。

    2. 请告诉我为什么 SDK2.03中的默认无传感器 FOC_DRV8329示例。[/QUOT]

    我需要更多时间来研究这个问题。

    此致、

    Helic