This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:增益校准环路中有关 maxMeasurementValue 稳定性的阐述

Guru**** 2988510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1447300/msp430fr6043-clarification-on-maxmeasurementvalue-stability-in-gain-calibration-loop

器件型号:MSP430FR6043

工具与软件:

我有一个关于用于校准增益值的软件程序的问题。 我知道它是在 ussSwLibCalibration.c 文件中的函数 USS_MESSAGE_CODE USS_calibrateSignalGain (USS_SW_Library_configuration * config)中执行的

通过针对"agcLoopMaxIterations"定义的迭代次数执行 while 循环来执行增益值校准。 由于"pups = USS_getUPSPtr (config);"和"PDN = USS_getDNSPtr (config);"在 while 循环之前仅执行一次、这是否意味着在 while 循环中计算的"maxMeasurementValue"会始终是相同的值? 如果我的理解有任何误解、请告诉我。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    抱歉、这是 USS 中的低级代码、我不太了解。

    但在我看来、您可以使用 GUI 来禁用或启用实时校准。

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Helic

    感谢您的答复。

    您能否说明如何在 GUI 上设置实时校准?

    此外、 是否存在负责解答有关 USS 中低级代码的问题的联系人?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我是我的,并将在下星期一回到办公室。

    您可以尝试使用 GUI 指南寻求帮助或在 GUI 中搜索