This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A02A:EMI 输入滤波器选项

Guru**** 2994450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1443486/tps62a02a-emi-input-filter-option

器件型号:TPS62A02A

工具与软件:

在 Webench 应用中、为什么此器件(或实际上某些器件)禁用 EMI 输入滤波器选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 F Ben:

    是的、我们能够复制相同的数据。  

    我们正在对此进行调查、我们将在本周结束时向您提供最新情况。

    谢谢你

    此致、

    Sateesh A G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 F Ben:

    请注意、我们已为所报告的器件和该系列的所有器件启用 EMI 输入滤波器。  

    所有更新都反映在生产中。

    感谢您的联系。

    此致、
    Sateesh A G